This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:有关运行模式的问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494895/bq25820-question-about-the-mode-of-operation

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我想使用 BQ25820使用太阳能电池为 LiPo accu 充电、并为电路板供电。

太阳能电池提供5V 电压(2-4W)。 AKKU 是一个 LiPo 3,7V 与27Ah。 系统电压为3、7V。

如果太阳能电池为器件供电、则 Q1和 Q2为开路。 为系统供电的 Q3也已打开。 如果两个 MOSFET 均开路、如何调节系统电压? 我阅读了数据表、但我不了解工作原理。  

可以帮帮我吗。

BR

马丁·索尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    [报价 userid="621767" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494895/bq25820-question-about-the-mode-of-operation "]如果太阳能电池为器件供电、则 Q1和 Q2打开。 为系统供电的 Q3也已打开。 如果两个 MOSFET 均开路、如何调节系统电压? 我阅读了数据表、但我不了解工作原理。  [报价]

    Q1、Q2、Q3不能同时断开。

    如果存在适配器/可靠的太阳能电池、则 Q1/Q2为开路状态、系统电压与适配器电压相同。

    如果不存在适配器、Q3为开路、电池为系统供电、系统电压比电池电压小。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的回答。  但是、数据表中对此进行了说明

    两个 FET 都处于活动状态。  这是一个错误吗?

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    [报价 userid="621767" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494895/bq25820-question-about-the-mode-of-operation/5743883 #5743883"]:两个 FET 均处于活动状态。  这是不是错?

    这不是错、措辞有点令人困惑、请参阅我之前关于 BATFET/ACFETS 何时处于活动状态的评论。 它们不会同时处于活动状态。

    此致、

    Christian。