This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:电池充电电压和充电电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495347/bq25751-battery-charging-voltage-and-charging-current

器件型号:BQ25751

工具与软件:

1.当 BQ25751 IC 的输入电压为48V 且将4节电池(12V12Ah)串联到输出端子进行充电时、是否可以​​设置最大充电电压和充电电流值?

2.如果可以设置电池充电电压和电流、是否可以简单地通过改变 IC 周围的电阻来设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    Unknown 说:
    1. 当 BQ25751 IC 的输入电压为48V 且将4节电池(12V12Ah)串联到输出端子进行充电时、是否可以​​设置最大充电电压和充电电流值?

    我不太想回答您的问题、但这是一个降压/升压充电器、因此您可以使用48V 输入为4 节电池(12V12Ah)充电

    Unknown 说:
    2. 如果可以设置电池充电电压和电流、能否简单地通过更改 IC 周围的电阻值来实现?

    是的、您可以使用硬件设置充电电压和充电电流。

    此致、

    Christian。