This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:WDO PLUSE.

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TPS3850, TPS3436-Q1, TPS36-Q1, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495605/tps3850-wdo-pluse

器件型号:TPS3850
Thread 中讨论的其他器件: TPS3436-Q1TPS36-Q1TPS35、TPS3435

工具与软件:

大家好、团队成员:

在下面的原理图配置中、WDO 应该保持低电平而 WDI 为低电平、对吗? 该波形是否正常运行?

您能帮助检查原理图吗! 谢谢。  

CH1:WDO、CH3:WDI

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、波形正确、遗憾的是 TPS3850不是锁存输出器件、因此 WDO 将在 trst 后取消置位并再次重新启动看门狗。 我们确实有一个应用手册将 TPS3850转变为锁存输出、但它需要关闭 TPS3850才能释放锁存器。

    我们有一个支持锁存看门狗并具有所需功能(WDO 为低电平和 WDI 无输入时)的器件、例如适用于超时看门狗的 TPS3435和 TPS35以及适用于窗口看门狗的 TPS3436-Q1和 TPS36-Q1。  

     遗憾的是、我们目前仅为 TPS3435和 TPS35发布了锁存输出。  

    如果仍需要窗口看门狗、可以请求将其包含在 TPS36-Q1或 TPS3436-Q1的下一个发布周期中。  

    下面是当前发布的锁存器件的表格、以及具有 TPS3850锁存输出的应用手册

    https://www.ti.com/lit/ab/snva837/snva837.pdf?ts = 1743520182504&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS3430

    Jesse