This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566247:Webench 要求支持大占空比

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494970/tps566247-webench-asks-for-large-duty-cycle-support

器件型号:TPS566247

工具与软件:

您好,我在上面的部分创建新的设计指定: VIN 4.5-5.5V, U out =3.3V Iout=2.5A , Ta =70C 一旦 WEBENCH 打开设计,它会弹出以下信息:

"TPS566247可以支持大负荷运行、请联系 e2e.ti.com/.../196 论坛以获得应用帮助。"

3.3/4.5=0.733占空比看起来非常大、数据表提到了大占空比运行
 方法是降低开关频率、但当 Vin/Vout<1.6且 Im 为4.5/3.3=1.51时。 尽管它表明为了延长 Ton 会发生下降开关频率(可能高于最小值 50ns sp[在数据表中实现)、因此在600kHz 时 、我们讨论距离 Toff (数据表中指定的 Ton 最小值)较远的1.17us 和426ns 时间。

1) 1)我的设计中的开关频率会发生变化吗?

2)这是什么原因?

3) 3)为什么我会收到与大占空比相关的 WEBENCH 信息

4)有什么其他东西,我认为与此信息相关,什么可以影响该控制器的操作?

此致
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    是根据数据表、Vin/Vout = 4.5/3.3 = 1.363小于1.6、因此较大的占空比运行应起作用并降低频率以提高瞬态性能。 在这种情况下、您可能会看到低于600kHz 的稳态频率。 鉴于您的输入范围限制在6V 以下、可能有其他器件可以在这里工作、而不改变稳态频率。 如果您有兴趣查找其他类似这样的器件、请告诉我、我可以安排合适的联系人。

    谢谢

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、感谢您的快速回答。 我们计划在3个地方使用此器件

    4.5-5.5V-3.3V 2A (3.5A 尖峰)

    11.5V-16V->3.3V/2A (3.5A 峰值)

    11.5V -16V->5V 2A (4.5A 峰值)

    因此 Vin 为4.5-16V、

    以尽可能低的成本,因此器件选择,你能提出什么替代? 如果我们坚持目前的选择,只要有什么警告,会让人惊讶的以后? 如果我计算正确、频率仅略有变化(600k-560k)、假设占空比在0.98和0.625%之间进行线性调节。 不确定使用可变频率的负面后果是什么(听起来几乎如扩频). 当然、瞬态反应会更慢、但这在我们的设计中是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    明白了。 它只是会降低的稳态频率、而不是像您正确说的那样高。 除此之外、不应对此器件的运行进行任何更改、因此您可以继续使用此器件。 如果您愿意、您始终可以订购 EVM 并测试用例、然后再确保它满足您对4.5V 输入用例的要求。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经准备了一些设备、因为我们正在计划对这些稳压器进行相当大的生产。

    有一件事仍然让我不安是什么我可能会失踪,因为它是不寻常的 Webench 警告-正确的工作电路. 为什么存在这样的警告/信息并将设计人员指向论坛,讨论大占空比运行的结果将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    WEBENCH 正确指向大占空比运行、因此会显示一条消息弹出窗口。 这只会导致稳态频率低于正常的600kHz 预期值。 除此之外、正常运行应该没有任何变化。 请务必了解、您手头有 EVM、可以测试用例以查看行为是否符合您的要求。

    谢谢!

    Amod