This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:TPSM82901与 TPSM82903:使用更低的最大电流选项有什么优势?

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPSM82901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494885/tpsm82901-tpsm82901-vs-tpsm82903-what-is-the-advantage-of-using-the-lower-max-current-option

器件型号:TPSM82901
主题中讨论的其他器件:TPSM82903

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 TPSM8290x 作为电源。 但我不确定应该选择哪个特定模块。

TPSM -转换器具有 电流范围为1A 至3A

该应用应远低于1A 最大电流、但我认为使用 TPSM82901比使用 TPSM82903没有任何优势。

有人能解释一下 TPSM82901与 TPSM82903相比有什么优势吗? 为什么我应该选择较小的最大电流选项?

这是价格标签吗?

我对硬件开发很陌生,所以我可能忽略了一些明显的东西 。

此致

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    TPSM82901在输出电流方面与 TPSM82903有所不同。 当负载电流低于1A 时、应选择 TPSM82901。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    感谢您的回答