This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:请查阅 TPS552882-Q1的输出电压纹波

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495361/tps552882-q1-inquiry-for-review-of-output-voltage-ripple-of-tps552882-q1

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

工具与软件:

您好、TI 专家

客户配置了使用 TPS552882-Q1的电路、并希望检查输出电压纹波是否处于适当的水平。

下面是测得的输出电压纹波的波形、探针是使用短接地电缆和20MHz 带宽测得的。

VOUT=13.23V、但纹波为254.84mV。 是否可以将其视为适当的级别?

作为参考、下面是原理图。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F002800_TPS552882_2D00_Q1_2900_.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您联系我们。 补偿参数不适用、因此环路不稳定、这将导致较大的输出电压纹波。 首先更改 R414=10k、C416=10nF、C414=100pF、然后查看纹波是否更好。

    您能帮助我提供输入电压范围、最大输出电流和输出电容器件型号来优化环路参数吗?

    此致、

    Mulin