This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82672:最短导通时间

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82672, TPSM828511, TPSM828301, TPSM82821A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494651/tps82672-minimum-on-time

器件型号:TPS82672
主题中讨论的其他器件: TPSM828511TPSM828301TPSM82821A

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道 TPS82672的最短导通时间吗? 最短导通时间决定了特定输入和输出条件下 TPS82672的开关频率。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这是一个非常旧的器件、我们没有 MIN TON 信息。  

    数据表中的图2显示了开关频率的变化。  

    您是否了解过我们较新的模块 TPSM828437、TPSM828511 (固定频率) 和 TPSM828301?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-San:

    感谢您的答复。 我知道我们没有最小值信息。 您展示了开关频率图、因此我假设有一种方法可以通过该图计算最小 TON。 您能请告诉我如何操作吗?

    感谢您提供器件建议。 客户的 EE 有1.3mm 的高度限制。 因此、很难采用 TPSM828511和 TPSM828301。 TPSM828437不包括输入和输出电容器、因此 TPSM828437的 PCB 总尺寸远大于我的客户目前用于其 EE 的 TPSM82821A 的 PCB 总尺寸。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    感谢您提供信息。 我已经 通过电子邮件向您发送了一些有关开关频率的信息。

    此致、

    Varun