This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:安全相关认证

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050-Q1, AMC23C15, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494969/tpsi3050-q1-safety-related-certifications

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC23C15TPSI3050

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持:  

如果 之前已对任何版本的 EN IEC 62368-1安全标准进行了或正在进行 TPSI3050-Q1产品认证、您能否提供信息?
我对以下内容特别感兴趣:

o EN 62368-1:2014和 EN 62368-1:2014/AC:2015 (协调版)
o EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 (最新版)

期待您的反馈。

此致、

两个都是 Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas 都好、

    由于我们只是系统中的一个组件、因此我们只在组件级别对器件进行了认证、而不是在设备级别对器件进行认证。 在元件级别、认证适用于隔离功能。 我们目前拥有数据表中列出的 UL 和 IEC/VDE 认证。 除此之外、TI 还将我们的器件归类为功能安全型器件。 您可以在 https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html#commitment 上找到它的定义

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jack Hemmerseier、

    感谢快速响应。

    一些其他 TI 元件的数据表中规定了元件级别的 IEC 62368-1符合性、例如 AMC23C15。 这正是我所寻找的、只是现在在 TPSI3050-Q1中。 为了回复您并说明情况、我在 AMC23C15的数据表中打开了参考证书(#40040142)、令我感到最吃惊的是、我发现 TPSI3050在 IEC 62368-1认证元件中。  https://www.ti.com/lit/cr/szzq123w/szzq123w.pdf page 58. 凭借这一信息公布、我们的设计从安全角度呈现了绿灯。

    为了面向未来并造福于我的鞋子中的其他设计人员、我建议更新 TPSI3050-Q1的数据表、以包含对 IEC 62368-1的引用(就像 AMC23C15数据表中包含的那样)。

    此致、

    两个都是 Tamas