This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:澄清了 UC1845A 的电容值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A, UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495015/uc1845a-clarification-on-capacitor-values-for-uc1845a

器件型号:UC1845A
Thread 中讨论的其他器件: UC1845

工具与软件:

你(们)好

对于的电容器选择、我有几个问题 VCC 和 Vref 引脚 状态 UC1845A 在我们的辅助电源中:

  1. 为什么建议使用 VCC 电容器 至少应如此 它提高了10倍 提供更高的电压 Vref

  2. 它对电路性能有什么影响 两个电容器均为1µF 与我们当前的实施情况相同?

  3. 假定我们已经使用 VCC 和 Vref 的1µF 我们是否应该 增大 VCC 电容 或者 减小 Vref 电容器 符合最佳实践?

期待您的见解。

请找到我们的实现原理图的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 电容器的能量来自 VDD 电容器。 电容10x 用于确保在能量从 VDD 电容器转移到 VREF 电容器后、VDD 电压不会降至其 UVLO 关闭以下。

    VDD 1uF 太小、因为除了传输到 VREF 电容器的能量之外、VDD 电容器的能量还需要在准备好偏置之前提供驱动器能量。 您的电路对我不清楚- UC1845在上电后如何偏置? 这也会影响 VDD 上的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在我们的例子中、UC184A 仅在上电后才会由 Flyabck 的输入电源偏置。 反激的输入为50V 直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有固定的偏置、那么只需考虑 VDD 开启能量传输、电流可能会出现尖峰、导致瞬时电压下降、因此需要10倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,只是总结一下 ,我的澄清, 启动顺序会是这样吗?

    一旦在上施加50V 电压、它就会通过电阻器(即原理图中的 r346和 r347)为 Vdd 电容充电、当 VCC 引脚上的电压达到 UVLO 限值时、它将开始为 Vref 充电。 因此、为了避免在此启动期间 VDD 发生任何骤降、我们希望将 Vdd 引脚的电容提高10倍。 对吧?

    Vref 引脚上的电容建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、是这样。

    数据表第5页、建议 VREF 电容值最小为0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题、这对我很有帮助。