This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:!shutdown 输入状态?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494606/tps2662-shutdown-input-state

器件型号:TPS2662

工具与软件:

你好

使用 TPS26621DRCx 保护工厂自动化器件的 LED 照明电路(多种类型、一些带有微控制器、一些不带微控制器)。

如果电路中没有微控制器、则始终使用自动重试功能启用该器件。   !shutdown 引脚可以保持悬空吗?   数据表图9.15中的上拉 RPU 是否足以实现此目的?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    是的、SDHN 可以保持悬空。 它具有内部上拉电阻器。

    谢谢  

    Amrit