This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:虚假进入 SHUTDOWN 模式:除了 I2C 命令之外、还有其他原因吗?

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496286/bq27411-g1-spuriously-entering-shutdown-mode-are-there-other-reasons-than-by-i2c-command

器件型号:BQ27411-G1

工具与软件:

尊敬的社区:

在现场的几个器件中、我们找到了无响应的 BQ27411-G1芯片、并发现其原因是它们以某种方式进入了关断模式。 运行模式图(图2.1/SUUAS7B)对于有可能激活模式的条件不是很清楚。

除了软件命令之外是否有任何其他情况?

是否有方法可以通过软件尽量降低启用关断模式的风险? (如 POLLING CONTROL_STATUS' SHUTDOWNEN 位)

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AR kr:

    您所指的图2-1是用户用于确定在相应数据存储器内设置参数以进入不同状态的主要图表。 除软件命令之外进入 SHUTDOWN 模式的唯一其他条件是"REGIN 引脚> VREGIN MIN、且 Vcc 引脚= OFF"。 请参阅技术参考手册以确定进入电池电量监测计不同状态的方式。  

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuas7b/sluuas7b.pdf?ts = 1743605181206&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27411-G1

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 您能解释一下信号 Regin 吗? 我在数据表中找不到该信号。

    VCC 引脚=关闭:当芯片未由电池供电或者处于关断模式时、这个条件为真。 这是真的吗?