This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何在编程失败后重新启动 EVM。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494506/bq34z100-r2-how-to-restart-evm-after-programming-failure

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、EV2400、 BQ34Z100-G1

工具与软件:

您好、我尝试了对 BQ34Z100 EVM 的 bq.fs 文件进行编程。  中间是编程失败的。  

我无法再通过 BQ studio 重新启动 EVM 并对 SREC 文件进行编程。

EVM 的 LED 先亮起、然后在上电时熄灭。  如何重新启动 EVM 以恢复正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、

    请查看 EVM 以获得有关设置电路板的帮助、但确保将电芯连接到 EVM、并将连接到 EV2400到端口2或3。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf?ts = 1743198226770&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34Z100EVM

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从 EVM 上的 J7连接到 EV2400上的 I2C 端口。  我还连接1K 电阻器以模拟负载。  我甚至无法发送到地址0xAA 或0x16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、

    您是否在 BAT+和 BAT-上提供了电源、这就是电池电量计的通电方式。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我提供4.5伏、并将跳线设置为<= 5V。  正如我说过的、我以前对它进行编程没有问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、  

    但是、如果 EVM 未连接到 I2C 端口上的 EV2400并且连接的电源可能超出系统电压、我会按照前面提到的方式进行操作。 除了断开电源并重新连接之外、无法重置系统。 我会考虑使用另一个 EVM。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf?ts = 1743198226770&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34Z100EVM

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我买了另一个 EVM、没问题。  另外、我替换了芯片 BQ34Z100-G1、它现在可以正常工作了。  对数据闪存的编程是否有限制。  我正在使用我自己的 uC 进行测试、以使用 FS 文件进行编程。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、

    对数据闪存进行编程没有任何必要的限制、但它应该在电池组规格范围内、但可能发生的情况是 PCB 受到 ESD 冲击。 我建议在参考设计中建议的通信线路上遵循正确的硬件 ESD

    谢谢!
    艾伦