This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:关于端子电压。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496266/bq34z100-r2-about-the-terminal-voltage

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用 bq34z100-R2 ,密封酸电池12v 7Ah.终止电压的重要性是什么?

设计容量- 7000mA 4.12.4.

设计电压-> 5000mV、方法是将电压标度设置为2

电芯数-> 6

设计能耗-> 8400mWh

Tapper Current -> 100mA

放电电流阈值-> 60mA

充电电流阈值-> 75mA

退出电流-> 40mA


我无法在 Battery Management Studio 中获得终止电压、而是得到了电池终止电压。

是相同的吗?

我将电池终止电压保持在2000mV 、只要我开始将电池放电至5000mV、它就会正确放电。 当它达到5000mV 后,它将大幅降低到0mV。它是正常的,或者如果它错误,那么可能的原因,这种电压急剧下降的潜在原因是什么? 此问题的解决方案是什么?

请尽快回复。

谢谢你

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好、

    电芯终止电压与终止电压相同、这一点的重要性在于避免电芯低于该值、因为如果低于该值、电芯通常会损坏。 另外、在设置放电参数方面、您可以导出.log 文件来更好地查看最后的情况

    谢谢!
    艾伦