This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:FET 控制问题:XCHG 和 XDSG 胜出#39;t CLEAR with FET_EN、尽管 BQStudio 中可以手动充电/放电

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496141/bq40z50-r2-fet-control-issue-xchg-and-xdsg-won-t-clear-with-fet_en-despite-manual-charge-discharge-working-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

如果我在 BQStudio 中手动切换 FET、它会起作用、并且我可以进行充电和放电、


但在 FET_EN 置位的情况下、我似乎无法让 XCHG 和 XDSG 清零。
下面是一个屏幕截图。 未发生报警或 PF。

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ICI Xie、

    您能否在下图中查看您的不同参数阈值、可能是您的阈值设置为低电平/高电平、会使 FET 提前低于预期。

    谢谢!
    艾伦