This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:规格检查

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495978/lmq644a2-q1-spec-check

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

你(们)好

LMQ644A2能否支持24V 至12V 的30A 输出?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    每个 IC 可以提供12A 电流、但在多相设置中、它应该能够处理30A 电流。

    此致、

    Rahil