This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:需要设计支持

Guru**** 2845950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495916/lm5067-design-support-required

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: LM5051

工具与软件:

您好!

我们需要针对 UVLO、OVLO、浪涌电流限制、反极性保护的设计支持、该设计采用 LM5067 IC 或与任何其他适用于电信应用的 IC 搭配使用。

_输入电压轨:0V 和-36V 至-60V

_UVLO < 36V

_OVLO > 60V

加载功率:20W