This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF02:输出电压异常

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: REF02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494165/ref02-output-voltage-is-abnormal

器件型号:REF02

工具与软件:

可能与谁有关、

我使用 REF02作为基准电压。 我以前使用过数千种。 最近、发生了2次故障、输出电压为5.8V。 这种现象的可能原因是什么? 如何改进呢?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您系统中的 REF02原理图和输出电压的示波器捕获? 如果按照数据表中的建议实施 REF02、则不应发生这种情况。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路和输出电压(引脚6至引脚4)如下。  VCC2为12VDC。 故障组件已在用户端使用了一段时间。  出现这种现象的可能原因是什么? 是否有任何保护方法可以避免这种异常?

    谢谢。

    Jionhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jionhung:

    根据您向我展示的内容、我没有看到任何实现问题、因此可能还有其他因素导致这种行为。 请参阅以下文档:

    1、输入电压是否在一段时间内超过40V 的最大输入电压,即使时间短暂?

    2.负载是否突然需要大量电流?

    3.环境温度是否在任何时候都超过了85°C 的最高工作温度?

    4.是否有任何负载行为导致电压升高?

    5.如果负载电容发生变化、行为是否会发生任何变化?

    如果您发现与这些建议或其他电路行为相关的任何内容、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    为回答您的问题、
    1、在工业环境中,很难保证不会出现高压浪涌。 但是、此控制板中的其他元件没有损坏。 TVS SMAJ15A 已安装在控制板的电源(12Vdc)入口。 是否应采取任何其他保护方法?
    2.我做了一次测试。 我将 REF02的引脚6连接到引脚4 10分钟、然后移除短线。 REF02不会损坏。 因此、我认为过载不是原因。 对吗?
    3、我认为环境温度不会超过55°C。
    此外、在我更换另一个 REF02后、电压恢复正常。 我认为控制板是正常的。

    感谢您的帮助。

    Jionhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jionhung:

    只要满足这些额定值、就不需要其他保护:

    我的最后一项建议是查看您的电路的负载行为、以查看这是否会影响 REF02的输出电压。 根据您分享的内容、我看不到任何应用问题。  

    谢谢!

    Jackson