This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:最大死区时间和频率影响

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496357/tps7h5001-sp-max-dead-time-and-frequency-influence

器件型号:TPS7H5001-SP

工具与软件:

尊敬的 E2E 支持部门:

您能否确认没有办法得到高于 255.89ns 的死区时间、RPS=RSP 值为300k Ω?

数据表第26页和第27页的图表也存在误解:频率设置(通过 RT)和死区时间值之间是否确实存在链接、还是拼写错误(RT 替换为  RPS=RSP)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认曲线图中的 RT 应为 SP/PS、这是数据表上的一个拼写错误。
    您也许能够使用较大的 SP/PS 电阻实现更高的死区时间、但我们的测试结果尚未超过数据表中的数值、因此需要自行承担风险。

    谢谢!
    Daniel