This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772DQ1EVM:TPS257XX-Q1-GUI;安全更新失败。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772DQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495346/tps25772dq1evm-tps257xx-q1-gui-secure-update-failed

器件型号:TPS25772DQ1EVM

工具与软件:

在 TPS25772DQ1EVM 上、我尝试从"USB 端点闪存"中进行更新、结果停止为97%。

消息是:  

"SFW 返回并 出现任务结果错误:生产版本降级失败(没有 UUID 匹配)"

基本固件映像为"BASE_LOWREGION_F411.04.01.0005.bin"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

     "USB 端点闪存"将把工程师/生产密钥与 EVM 内的原始固件进行比较、如果不同、则无法更新固件。 如果这是您首次修改此 EVM 中的固件、请使用"EEPROM 闪存"。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您的答复。
    另外、如果我们使用 TPS25772D-Q1制作硬件、我们是否不能从"USB 端点闪存"写入空 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    您需要将"EEPROM  闪存"用于空 EEPROM、因为没有用于比较"USB 端点闪存"的关键信息。

    BR、

    Ke Wang