This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:负载波动时充电状态变化中断

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496173/bq25672-charge-status-change-interrupt-when-load-fluctuation

器件型号:BQ25672

工具与软件:

在我的应用中、BQ25672为步进电机器件供电。

我的测试条件:

1.充电器已经连接、充电器电压为20V

2.电池接通,电池电压接近12.6V,电池为三节串联电池。

3.将6个掩码寄存器28h……2Dh 设置为1h、而仅将 REG29_BIT-7 [CHG_MASK]设置为0h。 只有一个标志可以生成 INT。

4.将 REG_0A 寄存器设置为:[BATTERY REAR充电 抗尖峰脉冲时间] 设置为2048ms;并将寄存器[BATTERY REAR充电 阈值偏移(低于 VREG)]设置为200mV

我的问题:

当电机启动时、BQ25672会生成中断信号、我可以将  REG23位7 [CHG_FLAG]读出1h。

实际上、在测试波形中、SYS 电压下降时间接近200us、远小于 [电池充电抗尖峰脉冲时间]。

导致电池充电状态改变并产生中断的原因。

在我的示波器波形中、

红色通道正在测试 IC 引脚21 INT 信号、

蓝色通道正在测试电机 EN 信号、  

黄色通道正在测试 IC 引脚25 SYS (连接到系统的充电器输出电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 La:

    可以测量充电电流吗?  充电器是否开始充电、或者是否是唯一从 BAT 到 SYS 的用于补充负载的电流放电电流?  如果放电电流流动、则无论充电计时器如何、充电状态都会变化。

    此致、

    Jeff