This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电流不能增加

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496106/bq25792-the-charging-current-cannot-be-increased

器件型号:BQ25792

工具与软件:

您好!
我正在使用 bq25792在电压为3.6V 的情况下为电池充电、但功率只能达到10W 且不能增加。

Vbus 电压已升至9V、但电流未增加。

您能帮忙支持吗? 导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    IINDPM 寄存器的输入电流限制是多少?  每个 ICHG 寄存器的充电电流是多少?  BATP 引脚处的电压是多少?

    此致、

    Jeff