This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:电池充电电压和电流问题

Guru**** 2599445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25751EVM, BQ25751, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495229/bq25751evm-battery-charging-voltage-and-current-questions

器件型号:BQ25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25751BQ25750、BQ25756

工具与软件:

1. BQ25751EVM 电路板的最大输入电压是55V 还是70V?

2.当 BQ25751EVM 电路板的输入电压为50V 时、如何控制电池充电电压和电流?

3. 如果使用 BQ25751 IC、最大输入电压是否为70V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    Unknown 说:
    1.  BQ25751EVM 电路板的最大输入电压是55V 还是70V?[/QUOT]

    55V

    Unknown 说:
    2. 当 BQ25751EVM 板的输入电压为50V 时、如何控制电池充电电压和电流?[/QUOT]

    您可以通过硬件 电阻器设置来控制充电电压。

    Unknown 说:
    3.  如果我使用 BQ25751 IC、最大输入电压是否为70V?[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    此致

    Christian

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.当 BQ25751EVM 电路板的输入电压为50V 时、如何控制电池充电电压和电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    请参阅原理图检查清单:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471662/faq-bq25751-schematic-checklist/5648528#5648528 这适用于 BQ25750、但也可用于 BQ25751

    请参阅计算工具:https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/ 此工具适用于 BQ25756、但也可用于 BQ25751

    这两个工具会提供帮助。

    最佳重定向、

    Christian。