This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:强烈建议的 IDC 说明

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495713/lm5164-high-recommended-idc-explanation

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

我有一个关于降压布局中电感器的建议 IDC 值的问题。

建议的电感器 IDC 值为 2.61A - 52.29A。 为什么会这样呢?

除了能够输出的1A 电流之外、我还期望看到峰值电流(1.75A)。

通常、我的设计采用以下规格:

并希望 建议使用 MSS1048T-473MLC。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、您好!

    什么是建议52.9A? 请您详细说明、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    WebBench。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、您好!

    我只能假设它在一个库中查找它的所有可用组件并将工作、并不意味着它非常合适。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS、它不是 IOUT 电流但受最大 Ipeak 电流限制、因此为2.61A……

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是我的理解。

    但为什么它不建议例如一个我建议?

    是不是因为您考虑组件选择下降10%?

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、您好!

    我想您可以使用上面建议的电感器。  可能保守的措施使其在 WEBENCH 中不合格。

    希望这对您有所帮助、

    David。