This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:能否将其用作 TUSB564的 CC 控制器?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495954/tps25730-can-i-use-it-as-cc-controller-for-tusb564

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TUSB564

工具与软件:

我正在寻找用于 TUSB564的 CC 控制器。
我尝试使用 TPS25730。
我可以按照下图所示来使用它吗?
如何连接至 TUSB564上的 HPD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    TPS25730可以支持 PLUG_FLIP、但不支持 DP Alt 模式、因此不适合与 TUSB564配对。 我们目前没有推荐用于 DP 交替模式的 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    Chris