This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:启用电压确认

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495586/ucc27624-enable-voltage-confirmation

器件型号:UCC27624

工具与软件:

在我们的设计中、我们使用 MOSFET 驱动器 IC 来驱动 P 和 N MOSFET。 使能输入(ENA 和 ENB)由+3.3V 信号驱动、而 IC 的电源电压为24V。 从数据表中、我注意到使能输入的阈值电压为2.2V、这意味着 IC 在电压超过此电平时开始工作。 此外、我观察到 EN_A 和 EN_B 引脚上有内部上拉电阻连接到 VDD。

我想验证 IC 是否能够在使能引脚接收3.3V 输入时正常运行、或者它们是否必须直接连接到 VDD 才能正常运行。

我添加了原理图设计实现方案以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shivam、

    感谢您就有关 UCC27624的问题联系 TI。

    对于 ENx 输入、内部上拉电阻允许它们保持悬空并启用输出。 但是、将这些器件连接到3.3V 信号 是可以接受的、因为该信号将满足启用阈值。

    看看示例原理图、我有一些建议。 对于 VDD 旁路电容器(C85和 C86)、需要将这些电容器放置在尽可能靠近的位置、同时使 C85更靠近 IC。 C86的22uF 电容相当大、您可以找到尺寸更好、指定值小于10uF 的电容。 第18页的数据表中的电源部分对此给出了建议、建议该电容器的电容值至少为1uF。

    对于 OUTA、我建议在此处为栅极电阻器添加配置、启动电阻器可能为0欧姆、但将有助于控制上升/下降时间和过冲/下冲。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 需要进行一项澄清、例如为使能输入使用较低的电压(如3.3V)。 它不会直接影响输出电压。 输出电压(OUTA、OUTB)将依赖于或等于 VDD 电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shivam、

    如下面的输出级图所示、输出级由 VDD 供电、因此 OUTx 电压将取决于 OUT/ VDD

    谢谢!

    William Moore