Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79600EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 主题中讨论的其他器件: BQ79600EVM
工具与软件:
我们已经使用 bq79616开发了自己的电路板、并且目前正在使用 BQ79600EVM 和 BQAutoEval 软件进行测试以与其通信。 当我们执行唤醒和自动寻址时、有时一切都会正常工作。 但是、在我们的一些电路板上、在 GUI 上、会显示已发生数据丢失检测、堆栈器件会断开连接并进入关断模式、因为会执行自动寻址。 如果需要、我可以发布屏幕截图、但我想知道这是否是一些常见错误。 对于与 BQ79616EVM 模块配套使用的 BQ79600EVM、我们未遇到此错误。
谢谢!