This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于 UCC28056关断。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496148/ucc28056-regarding-the-shutdown-of-the-ucc28056

器件型号:UCC28056

工具与软件:

嗨、团队:

我有关于 UCC28056操作的问题。

通过向 COMP PIN 输入外部信号并将其设置为低电平来停止运行是否可以?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、京平山、  

    是的、可通过拉低 COMP 引脚电压来停止 UCC28056x 的开关。   

    用于将 COMP 拉低的晶体管必须能够灌入至少120uA 的电流并在0.5V 以下饱和。   

    注意:在正常空载条件下、VCC 偏置电流将</= 132uA (在 VCC =12V 时)、COMP 电压将~0.5V、COMP 电流将~0uA。
    但是、通过接地 COMP 来强制进入关断状态将额外的~120uA (典型值)从 COMP 拉到 GND、并且该电流来自 VCC、因此 VCC 电流可以为132uA + 120uA =~252uA 或更高 (取决于实际的最大 COMP 电流)。   
    请务必将其考虑到待机功率计算中。  

    此致、
    Ulrich