This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在未连接电池的情况下运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494285/bq25756-operation-without-a-connected-battery

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOUSB2ANYEV2400

工具与软件:

您好、TI 团队。

我正在设计 BQ25756充电器板、并有一些问题。

1.它是否只能 在没有连接电池的情况下通过 VAC (适配器电源)供电的情况下操作充电器 IC?

当我使用 BQ25756 EVM 进行测试时、无法读取 I2C 数据。 如果我错过了设定点、请告诉我。

2.关于没有连接电池的操作,根据常见问题解答和 EVM 指南,它可以工作,但需要一个2000uF 电容器。

在本例中、输出线路上只有120uF 的电容。 可以工作吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    如果在未连接电池的情况下运行、我建议设置 EN_PFM=0和 EN_TERM=0。

    [报价 userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494285/bq25756-operation-without-a-connected-battery "]在本例中、输出线路上的电容仅为120uF。 是否可以工作?

    在本例中、您的负载是多少?

    [quote userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494285/bq25756-operation-without-a-connected-battery 当我使用 BQ25756 EVM 进行测试时、无法读取 I2C 数据。 如果我没有达到设定点、请告诉我。

    您在这里的测试设置是什么? 您是否将 EV2400与 BQStudio 搭配使用或将 USB2ANY 与 TI Charger GUI 搭配使用?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我的测试设置

    - EVM : BQ25756 EVM https://www.ti.com/tool/BQ25756EVM

    -输入(J1 ):电源(23V,8A 设置)

    -电池(J3 ):无连接

    - EV2400通讯套件, I2C 到 USB

    当我使用 BQ25756 EVM 进行测试时、无法读取 I2C 数据。 (器件确认错误)

    但是、当我仅连接电池时、我可以使用 EV2400工具读取 I2C 数据。

    我想知道 BQ25756可以使用 VAC 电源(电池除外)运行。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您提供新信息。

    [报价 userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494285/bq25756-operation-without-a-connected-battery/5741947 #5741947"]

    当我使用 BQ25756 EVM 进行测试时、无法读取 I2C 数据。 (器件确认错误)

    但是、当我仅连接电池时、我可以使用 EV2400工具读取 I2C 数据。

    [报价]

    仅施加 VAC 时、应该可以使用 I2C。 当您仅将 VAC 连接到 IC 时、您可以测量 EVM 上的 VAC 测试点上的电压吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    它运行良好、但我设置了与以前相同的条件。

    我认为输出电压摆幅意味着它使用输出电容器重复充电和放电。

    在此输出电压条件下、我可以设置增加电子负载吗? (目标 :~100Wmax)

    谢谢你。