主题中讨论的其他器件: TPS631000、 TPS631010、 TPS63900
工具与软件:
您好!
我正在将 TPS63021 转换器用于我的应用。 我想在省电模式下使用 TPS63021。 PS/SYNC 引脚设计为通过电阻连接到 GND 还是直接连接到 GND 是更好? 另外、TPS63021输出侧消耗的电流约为25 μA、但禁用省电模式后、TPS63021本身消耗的电流约为5 mA。 如果启用了省电模式、TPS63021本身消耗的电流是否约等于数据表中所述运行期间静态电流的25 μA?