This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:启用 PS

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, TPS631000, TPS631010, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492616/tps63021-enabling-ps

器件型号:TPS63021
主题中讨论的其他器件: TPS631000TPS631010TPS63900

工具与软件:

您好!

我正在将 TPS63021 转换器用于我的应用。 我想在省电模式下使用 TPS63021。 PS/SYNC 引脚设计为通过电阻连接到 GND 还是直接连接到 GND 是更好? 另外、TPS63021输出侧消耗的电流约为25 μA、但禁用省电模式后、TPS63021本身消耗的电流约为5 mA。 如果启用了省电模式、TPS63021本身消耗的电流是否约等于数据表中所述运行期间静态电流的25 μA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kimba:

    建议将 PS 引脚直接连接到 GND。

    我想您的意思是、当输出电流为25uA 时、TPS63021的消耗值是否为25uA、对吧?  如果是、答案是否定的  在没有任何开关的情况下测量25uA 的静态电流、当负载存在时、器件本身的功耗将更高。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    据我了解、由于 TPS63021上有负载、因此 TPS63021本身的电流消耗不是25 μA。 查看数据表、查看启用 PS 时效率和输出电流之间的关系图(图10)、您会看到、当输出电流为100 μA 时、效率约为65%;当输出电流为25 μA 时、估计效率约为60%。 基于此、认为 TPS63021的电流消耗为25 μA / 42 μA 是否正确 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    请使用输入功率进行电流消耗计算。 由于存在 Vout 和 Iout、因此您可以计算输入功率、同时假设这里的效率为60%(在这里、我认为50%更合理)。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个有关 TPS63021的其他问题。

    当我将 PS 引脚连接到 GND 时、处于省电模式的 VOUT 会达到3.58V。对于数据表、我认为 VOUT 会在最大值时上升3.5%、但由于典型值、它会升至3.58V 吗? 或者 VOUT 能否根据设计而升高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    3.58V 您提到的是峰值电压还是直流电压?

    3.5%是典型值、可取决于您的设计。 例如、对于较大的输出电容器、峰值电压会较低、

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    3.58V 是峰值 电压。  

    输出电容器配备了3个22 μF 电容器(如建议的电路中所示)和一个最靠近 IC 的0.1 μF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    GOT、3.5%是 PFM 模式下峰值电压的典型和理想值、在大多数情况下、由于内部比较器的延迟、该峰值应高于3.5%。 VOUT 在此延迟时间内保持上升。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢峰值电压。

    我正在寻找一种方法、以便在省电模式下尽可能降低 TPS63021的电流消耗。 例如、使用4.7 μH 的电感器线圈是否安全? 我在查看 Webench 电源设计工具、发现一个使用4.7 μH 线圈的电路。


    如果有其他减少电流消耗的措施、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    如果您在实际负载上具有 PWM 模式、则4.7uH 应该不是一个好的选择。 因为这 显然会降低 RHPZ 的频率、并可能导致意外的不稳定性循环。

    从另一方面来看、将电感器更改为4.7uH 可能无法提高负载上的效率。 尤其是当负载超轻时、静态是消耗的主要部分。

    如果可能、我认为最好换用我们全新的 BUBO 器件、例如 TPS63900、TPS631000、TPS631010/1。 它们的静态电流要低得多。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao、

    我们的最高 IOUT 是10mA、因此我们不会使用 PWM 模式。 如果是的话、 问题是否不大呢?

     由于开关的原因、转换器本身的电流消耗在25至50 μA 之间、我想让这种情况尽可能稳定。

    在这种情况下、很难选择不同的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimba:

    明白了、由于最大负载为10mA、因此我认为您可以根据需要随意更改电感器。

    此致

    TAO