This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:绝对最大额定值

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494150/lm5145-abs-max-rating

器件型号:LM5145

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想知道下表中所列引脚的绝对最大额定值。
是否可以填写表格?

我无法在数据表上找到信息。

最小

最大值

人员

同步输出

常闭

EP

常闭

HO

引脚

-3.

-

V.

VCC

-

105.

V.

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    客户为什么需要 NC 引脚的额定值?

    EP (外露焊盘)只是 GND 而短接至 PGND。

    我相信 SyncOut、HO 和 LO Max 会与 Vcc/SYNCIN 类似。 LO 引脚只是具有-3V 的额外瞬态额定值。  

    Vcc 额定值为 –0.3至14V、不是客户在此提到的。

    但我会在内部进行检查以确认。

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taru-San、

    他们不知道 NC 引脚是什么。

    我已经向他们解释了它是什么。

    NC 引脚没有连接到内部芯片右? 或连接到 GND?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="518653" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494150/lm5145-abs-max-rating/5744742 #5744742"]

    NC 引脚没有连接到内部芯片右? 或连接到 GND?

    [报价]

    是的、未在内部进行连接。

    谢谢!

    此致、

    Taru