This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:1.6GHz GPS 的辐射发射超过

Guru**** 2815165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492301/tps552872-q1-radiated-emission-over-for-1-6ghz-gps

器件型号:TPS552872-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用552872为外部负载(LED)供电。

它们通过了 DV 测试、但在实际汽车测试中、GPS 模块受到影响。 关闭552872后、GPS 将恢复正常状态。

我提出了4种优化方法:抖动/屏蔽电缆/USD 双绞线/使用 PFM。 除了这些、我们还有其他方法吗?

我的客户希望使用低电阻电感器来替代分流器、它是否正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    感谢您联系我们。 我可以知道客户和项目在这里是什么吗? 运行速率和 SOP 时间是多少? 客户是否有任何 EMI 报告以确认它是 RE 问题?

    请查看以下方法:

    1.在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 2.2nF+2.2 Ω。

    2.在输入端添加 EMI 滤波器。  

    3.在输出端添加铁氧体磁珠。 您是说客户希望将输出电流检测电阻替换为 FB 吗? 我们不建议这样做。

    4.添加屏蔽壳。

    FPWM 模式将具有更好的 EMI 性能。

    6.通过在 DITH 引脚中添加一个10nF 电容器来启用抖动功能。

    他们是否有时间修改设计? 请将原理图和布局以及工作条件发送给我。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mulin。

    客户是上汽、项目是高通8155数字驾驶舱。 我们发现、不是导致 RE 问题的降压/升压。 552872很好!

    由552872供电的终端模块是根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    很高兴听到这个消息。 如果需要更多支持、请随时联系。

    此致、

    Mulin