This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:将 LED 完全打开

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495661/tlc59108-turn-leds-fully-on

器件型号:TLC59108

工具与软件:

大家好、  

我正在尝试完全打开 TLC59108的 LED 通道(无 PWM)。  
根据我的理解、这应该可以通过将寄存器 LEDOUT0和 LEDOUT1设置为0b01010101来实现。  
由于我不使用任何 PWM、因此我假设我不必通过将寄存器 MODE1中的位4设置为0来打开振荡器。 此外、无法找到需要从复位状态更改的任何其他值。  

遗憾的是、LED 未亮起。
如果我打开振荡器、配置 PWMx 寄存器并将 LEDOUT0和 LEDOUT1寄存器设置为0b10101010一切均正常运行。

我会错过什么吗?  

非常感谢!

此致
Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitja:

     无论输出状态如何、都必须启用内部振荡器以打开 LED。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:  
    非常感谢。  


    遗憾的是、即使在我打开振荡器时、它仍然不起作用。  


    这些寄存器的设置如下:
    REG01h:0x01
    REG02h - REG09h:0x00
    REG0Ah:0xFF
    REG0Bh:0x00
    REG0Ch & REG0Dh:0x55
    REG0Eh:0x92
    REG0Fh:0x94
    REG10h:0x98
    REG11h:0x90
    REG13h:0x00

    此外、我无法找到 TI 网站上提供的数据表(修订版 B、2025年7月修订)中带下划线的注释。 您在哪里找到这些信息?

    您是否还知道我如何完全打开 LED?

    此致
    Mitja
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitja:

    此注释位于 TLC59116数据表的第16页

    执行两步操作来打开 LED。

    1. 将0x01写入寄存器0x00 //开启振荡器
    2. 将0x55写入寄存器0x0C 或0x0D //将 LED 驱动器设置为完全开启状态

    此致、

    Felix