This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:如何为 TPS16632选择 Cin 和 Cout 值?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495482/tps1663-how-to-choose-the-cin-and-cout-value-for-tps16632

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!

我是 Sunny。

我将使用 TPS16632来保护21V/3.6A 电路。

但我在数据表中未看到任何有关其 Cin 和 Cout 的计算。

请帮帮我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    最小 CIN、您可以根据数据表中的建议保持0.1uF 的最小值。

    我们没有确切的值来保留 COUT。 它应基于您的应用。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Amrit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    如果该主题解答您的问题、您可以单击"已解决"以关闭该主题。