This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:寻找引脚竞争力模块

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494768/lmzm23601-looking-for-a-pin-competible-module

器件型号:LMZM23601

工具与软件:

你(们)好  

我正在寻找一款极具竞争力的 IC LMZM23601SILR  

高额定电流的变压器  

对我来说、高输入电压并不重要我希望有15V 输入转换为11V 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您正在寻找什么电流等级??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少2.5A  

    我有一个具有 LMZM23601外形尺寸的 PCB  

    我现在无法进行重新设计、可以在 PCB 外部放置一些东西、但我倾向于删除 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、我们没有任何与该模块引脚对引脚的功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    如果将来会有类似的事情我想知道