This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:规格检查

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490098/lm7480-q1-spec-check

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具与软件:

你(们)好

客户目前正在使用 LM7480MDRRR 实现电源+/-反向插头保护。 随附的是原理图、我还有几个问题。

(1) LM7480是否具有浪涌抑制功能?

(2)如果问题(1)的答案是"不"、我想在 LM7480上添加浪涌抑制器、您建议使用哪个 IC?

(3)如果您建议使用其他 IC 解决方案、请提供进一步的建议。

谢谢你

e2e.ti.com/.../0486.lm7480.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    LM74800可用于共源极配置中的浪涌抑制器。 它显示在数据表中。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven

    感谢您的建议

    LM74800规格似乎没有 OCP 过流保护。 如果我需要 LAM74800的功能加上 OCP 或短路保护、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们有相应的器件。

    LM74930-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir