This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:SW1波形

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495444/tps55288-sw1-waveform

器件型号:TPS55288

工具与软件:

我们目前正在使用内部原型板对其进行验证、SW1电压波形的负极侧很大。

在数据表上、SW1的电压低于-0.3V、但如何降低它呢?

当前值(-4.9V)是否有问题?

运行:16V 输入、15V (3A)输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    是否使用尾纤法进行测试? 请至少使用500MHz 电压探针按照以下测试方法、并将负尖峰波形放大为2ns/div。

    尖峰-0.3V 是不用于交流瞬态的直流电压规格。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱斯

    通过上述方法测量时、负侧的尖峰电压降低。 (高达-2.8V)

    我知道-0.3V 额定值不用于交流瞬变。 我担心 DCDCIC 会摧毁它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的野村:

    对于 SW1瞬态尖峰、测得的-2.8V 可以。

    BRS、

    布莱斯