This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:OCP 测试

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494251/tps25981-ocp-test

器件型号:TPS25981

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPS259814ARPWR OCP 测试

I_LIM=1.32A

tITIMER=0.9ms

在输出电压下降之前、输出电流将在关断之前下降100mA。

请在下图中解释一下红框现象。

C1 :输入电压; C2 :输出电压; C3 :输出电流; C4 :计时器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在 iTimer 延迟期间、器件不会限制电流并允许更大的电流通过。 iTimer 到期后、器件将执行断路器操作。 如果您看到 Vin、也会略有上升。 您看到的额外电流很可能是系统中其他一些电路的放电造成的。 主电源不提供此电流。  

    您是否能够检查是否有任何其他路径从中产生一些放电电流。  

    此致、
    Arush