This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:BQAutoEval 无法通过 USB2ANY 检测 bq79616 EVM

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491687/bq79616evm-021-bqautoeval-not-detecting-bq79616-evm-via-usb2any

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

工具与软件:

您好!

我要评估  bq79616 EVM  使用  BQAutoEval GUI  为电池平衡器应用开发定制板的流程。 我们购买了这两款  bq79616 EVM   USB2ANY 适配器 . 但是、BQAutoEval 没有检测到 EVM。

以下是我们到目前为止所做的努力:

  • 将 USB2ANY 连接到 PC、并通过 BQAutoEval 工具更新固件

  • 已按照用户指南正确为 EVM 供电

    已检查所有跳线设置和连接

  • 已验证"Device Manager (设备管理器)"中是否可以识别 USB2ANY

尽管如此、该 EVM 仍未显示在 BQAutoEval 接口中。

我们在论坛上检查了很多问题、但找不到解决方案。

是否有人遇到类似的问题或者可以提供有关如何识别 EVM 的指导? 如有任何帮助、将不胜感激。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进消息:

    您好、TI 支持团队和社区成员:

    这是一个很简单的请求、请您回复我的帖子—这非常紧迫、因为我的项目目前被阻止。 我已经尝试了所有标准的故障排除步骤、包括固件更新、电源检查和 USB2ANY 识别、但 BQ79616 EVM 仍然未显示在 BQAutoEval GUI 中 .

    TI 团队或社区中的某个人可以提供帮助或指导吗? 非常感谢任何支持或建议。 这对于我们的持续设计和开发流程至关重要。

    提前感谢您!