This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:约最大和最小的占空比范围

Guru**** 2597155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495549/tps61185-about-the-duty-range-of-max-and-min

器件型号:TPS61185

工具与软件:

您好、先生、

我的客户想知道 FPWMIN 和 FPWMO 的占空比范围值? 对于以下情况、您能否分享这些信息? 谢谢!

FPWMIN = 100Hz、最小和最大占空比范围?

FPWMIN = 20KHz、最小和最大占空比范围?

FPWMO = 100Hz、最小和最大占空比范围?

FPWMO = 5kHz、最小和最大占空比范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    在 PWM 调光期间、每个调光周期内的最短导通时间典型值为5us。 因此、最小占空比的计算公式为 Ton_min/Tsw。

    最大占空比可以为100%。

    希望它得到澄清。

    此致、
    Hongjia