This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495726/tlvm13610-schematic-review

器件型号:TLVM13610

工具与软件:

您好!

我请求审阅我的具有 TLVM13610的原理图。 如果可能、我想通过私人消息发送原理图。
该器件采用 USB 电力输送、接受15V 3A 输入、采用 TVLM13610将其转换为5V、在5V 直流电下的输出高达7A。该输出应支持广泛的负载、因为它将用作5V 电源。

简而言之、该器件旨在:
-将输入电压从15V 转换为5V
-要求输入电压大于13V 才能启用5V 输出
-符合 CISPR 32 B 类发射标准


感谢您的支持、并期待您的答复。

此致、
Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过私人消息发送原理图。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息提供反馈。