This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:使用电池供电

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495429/bq25892-power-up-from-battery

器件型号:BQ25892

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果器件仅通过电池供电、REGN LDO 是否始终关闭? 在这种情况下、ADC 能否正常工作?

客户反馈、当器件仅使用电池为器件加电且 VBAT<VSYS (min)=3.3V 时、ADC 转换结果始终为默认值(2.3V)。 你有理由吗?  

谢谢!


Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    REGN 在仅电池模式下启用、并为电池监测器(ADC)供电。 但是、 仅当 VBAT > VSYS_MIN 时、ADC 才在仅电池模式下工作。

    请参阅数据表的第9.2.8节。

    此致、

    ALEC