This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488080/tps65131-tps65131

器件型号:TPS65131

工具与软件:

您好、TI 团队:

我的要求为:

输入电压为16V-30V 或26V

输出电压为+15V 和- 15V、在500mA 输出电流下具有极低的噪声。 (频率为10Hz 至30KHz 时、噪声应小于2nV)。 因为这些电压将应用于噪声极低的放大器。

我有一个可提供16V 至25.4V 电压的电池、我需要将该电压降至负+/- 18V、该电压将馈送到具有高 PSRR 的超低噪声 LDO、以在10Hz 至30kHz 频率范围内生成超低噪声2nV/sqrt Hz 噪声。 ADI 可以为该应用推荐合适的器件吗?

请推荐合适的器件。