This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29701DSER

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495529/bq2970-bq29701dser

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好!

我已在 PCB 上构建了该电路、但 BQ29701DSER 不在输出侧提供电压。

我通过 J1上的电源在输入侧提供3.0V 和100mA。

这种连接是否足够? 还是我已将其反向连接?

图像以 zip 格式附加。

谢谢

 e2e.ti.com/.../Untitled.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    电池应连接到所共享原理图的 BAT 引脚侧。 COUT 和 DOUT 引脚处的电压也是怎样的?

    此致、
    Alexis