This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:正在寻找兼容的电芯平衡器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495570/bq25756-looking-for-compatible-cell-balancer

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ76972

工具与软件:

大家好!

我在  BQ25756充电器 IC 的基础上完成了锂离子充电器的设计、能够使用14节串联电池。 它运行得很好、但现在我想改进我的设计:我想在此 PCB 上嵌入一个电池平衡器(因为我使用的电池不会嵌入任何 BMS)。

到目前为止、我首选的候选人是 BQ76972 IC、但它对我来说似乎收获过多的功能、因此我想从 TI 专家那里获得建议。

我的要求为:

->兼容最高14S 的电池。 电池节数必须可配置(因为我们还使用12节串联电池)。
->能够完全自主工作,无需任何主机控制。
->兼容、可与 BQ25756配合使用。
->我的唯一目的是在充电期间和终止时使电池平衡。

提前感谢。

Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    从您分享的内容来看、BQ76972 似乎是您所寻找的最佳选择。

    • 它与14S 和12S 兼容
    • 它可以与 MCU 进行 OTP 写入、无需任何主机控制
    • 它应与 BQ25756兼容
    •  如果不需要其他功能、您可以将其禁用。

    此致、
    Alexis