This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池容量读数不一致

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491128/bq4050-inconsistent-readout-of-battery-capacity

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

大家好、我使用 BQ4050来管理我的 2节松下21700锂电池、并遇到电池  容量读取不一致的问题。

我想这可能是因为某些与电池容量相关的寄存器应该提前配置、因为我们只使用默认寄存器值。

您能否告知、对于2节  Panasonic 21700锂电池、应该配置哪些寄存器才能正常工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    我们已经分配了这一趋势、并将尽可能寻求解决方案。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我建议使用 EVM 用户指南来帮助您设置电池电量监测计 、但 我首先会在"Calibration"选项卡中对不同的单元进行校准。 然后、我将更新数据存储器表中的关键参数。 然后、我会运行 GPCCHEM 计算器、得到一个差异误差为3%的 chemID。 使用 BQStudio、我将重新运行学习周期、您应该不会在最后看到任何问题  

    EVM 用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubf9/sluubf9.pdf?ts = 1743109008042&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ4050

    关键参数:  
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期:  
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741893409900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D85%2526searchTerm%253DHow+to+achieve+a+success+learning+cycle

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

     感谢您的答复。 只有几个问题、

    1.对于 BQ4050、该器件是适用于这些寄存器(如  Design Capacity、Design Voltage)的单节电池还是整个电池组(本例中为2节串联电池)参数吗? 等等?

    2.关于电池学习周期的文件,下面有一些问题,  

      在第3.2.1节中、如何启用和禁用 IT?  在 BQ4050的参考手册中、RDIS 位似乎也缺失。

      在第3.2.7节中、 bqStudio 中似乎没有黄金映像选项卡。 我该怎么做才能提取黄金映像?

     我们是否有一些用于指导学习周期(尤其是 BQ4050)的文档?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于更多问题 Alan、

    该文档还说"对与应用中要使用的电池相匹配的 ChemID 进行编程"、我使用的电池是  Panasonic MCR21700T、我是否可以获得 ChemID 文件、我是否可以知道如何将 ChemID 文件编程到 BQ4050中? 提前感谢。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您可能会在 chemID 库中找到标有 Panasonic MCR21700T 的 chemID、但由于供应商进行的更改、仍然是  使用 GPCCHEM 工具的最佳实践。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您能否建议可以在何处访问 chemID 库? 我要使用的 bqStudio 版本是1.3.127。

    我可以回答以下这些问题吗?

    1.对于 BQ4050、该器件是适用于这些寄存器(如  Design Capacity、Design Voltage、...)的单节电池还是整个电池组(对于我的案例、2节串联电池)参数。 等等?

    2.关于电池学习周期的文档(SLUA903)、下面有几个问题、  

      在第3.2.1节中、如何启用和禁用 IT?  在 BQ4050的参考手册中、RDIS 位似乎也缺失。

      在第3.2.7节中、 bqStudio 中似乎没有黄金映像选项卡。 我该怎么做才能提取黄金映像?

      是否有一些用于指导 BQ4050学习周期的特定文档?  

    此致、

    Tyler Jia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    -您能否告知可以在哪里访问 chemID 库? 我要使用的 bqStudio 版本是1.3.127。

    我想念关于这款产品的演讲、她认为这是一款新电量监测计、但由于这是一款 CEDV、因此您必须按照以下步骤操作。

    GPC:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts = 1743544464559&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ4050

    -1. 对于 BQ4050、对于这些寄存器(如 Design Capacity、Design Voltage……)、它应该是单节电池还是整个电池组(对于我的案例、2节串联电池)参数。 等等?

    设计容量和设计电压取决于串联电芯、请使用下图作为参考  

    -2. 有关电池学习周期的文档(SLUA903)、下面有一些问题、  

      在第3.2.1节中、如何启用和禁用 IT?  在 BQ4050的参考手册中、RDIS 位似乎也缺失。

    "我会给你的。  

      在第3.2.7节中、 bqStudio 中似乎没有黄金映像选项卡。 我该怎么做才能提取黄金映像?

    查看此 e2e 以获取帮助
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063428/bq4050-golden-file-format-confusion

      是否有一些用于指导 BQ4050学习周期的特定文档?  

    -查看此 e2e 以获取帮助
     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064246/bq4050-set-up-calibration-and-production