This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491161/bq76952-schematic-review

器件型号:BQ76952

工具与软件:

下午好! 我想知道是否可以查看我的原理图、看看此设置对于7节串联配置是否可行。 我尚未购买 MOSFET、但此时已经确定了值。  您能否回顾并告诉我此电路是否 能够正常工作? 我只需要输入基本的测量读数和保护功能、因此我修改了设计。 请在下面告诉我!!

而且、由于我在 EVM 上购买了原装二极管、所以在此设计中使用的二极管也不会用到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    感谢您的耐心。 总体而言、看起来不错、但下面是有关您分享的原理图的一些注释:  

    • 对于短接电池的情况、请遵循此 连接电池的常见问题解答
    • 如果不使用 BREG、应该将其连接至 VSS  
    • SCL/SDA 将需要上拉电阻
    • MCU 将需要能够进行时钟延展

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、我认为我做得正确。 时钟延展是什么意思? 在使用 ESP32和在线提供的某些代码时遇到问题、其中读取电池电压返回的值不在正确值附近。 IC 和 MCU 正在通信、但输出的值似乎并不正确。 例如、我的输入为12V、读取堆栈寄存器将为我显示38V