This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:SIMetrix 中 LM5116的瞬态仿真

Guru**** 2384860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493872/lm5116-transient-simulation-of-lm5116-in-simetrix

器件型号:LM5116

工具与软件:

我为 SIMetrix 软件创建了 LM5116模型、并制作了瞬态分析原理图、但模型不能正常工作。

仿真中的问题在于 HO 始终为高电平、LO 始终为低电平 、表示高侧从开始切换为打开、模拟中没有任何切换!

我遵循数据表建议和快速入门手册来设置参数。


您能否提供支持以帮助我调试问题及其无法正常工作的原因!

 随附仿真原理图和 LM5116库模型!e2e.ti.com/.../BUCK_5F00_LM5116_5F00_draft.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    您正在使用的库文件是 PSPICE 库。 请根据 PSPICE 库转换为 SIMETRIX 库。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、

    您能帮助我从您的侧面创建模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    TI 具有标准模型开发流程。 这需要2-3个月才能完成。 除非已分配资源、否则无法启动。  

    如果您创建模型、那么我可以帮助您调试错误。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!
     随附的 zip 文件中包含仿真原理图和模型。
    您能否查看仿真中使用的 LM5116的仿真和 SPICE 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6013.BUCK_5F00_LM5116_5F00_draft.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    您的.ZIP 文件中缺少 IC 符号  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该会根据 LM5116_trans.lib 文件 生成符号、就像我使用自动生成选项生成的符号一样。   
    这是我需要支持以确保正确创建模型的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉照片不正确、请找到一个在使用 SIMetrix 自动生成后显示 LM5116 IC 符号的错误:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    请向我显示错误消息。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始仿真时没有错误、正如我所说、HO 引脚始终为高电平、LO 引脚始终为低电平!

    输入电压直接进入输出、经过由于 L 和 C 产生的一些振荡后、它会稳定!

    我不确定这是因为模型在 SIMetrix 中创建的不正确或它可以是什么!

    此外、是否有可共享的 SIMeteix for LM5116的示例仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够运行仿真并找到其根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我花了大约半天的时间,但我找不到根本原因。 我发现、您使用的电感器模型使一种怪异的行为。 用普通的基本电感器模型替换电感器模型后、效果会变得更好。 然后、我还发现您使用的 MOSFET 模型会产生过多的电流。 将 MOSFET 模型替换为正常压控开关后、在某些情况下、我会看到几个开关周期、但仍然无法正常工作

    - EL     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 MOSFET 和电感器与我在另一个可以正常工作的仿真中使用的相同!
    我只是想确保 SPICE 模型没有可导致此问题的干扰或语法错误!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我们尚未发布在 SIMETRIX (=SIMETRIX 模型)中运行的 LM5116模型。 建模大约需要2-3个月、除非分配资源、否则无法启动。  

    - EL