This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:非隔离式 DC-DC 转换器的部件建议

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2378, PMP11257, LM70840, TPS23861, TPS23731, TPS23731EVM-095, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493075/tps2373-part-suggestion-for-non-isolated-dc-dc-converter

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2378PMP11257LM70840TPS23861、 、 LM51561

工具与软件:

嗨、团队:

我们计划使用 TPS2373 直流/直流转换器来提供 5V/3A . 该系统设计为在 10GBASE-T 以太网连接、利用以太网供电(PoE)。 您能否为该应用推荐一款合适的降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pream:

    TPS2378应该是成本比 TPS2373更低的解决方案、并且足以提供小于25.5W 的功率。  

    PMP11257是基于 TPS2378的降压参考设计、但是具有12V 输出。  

    您可以使用 LM70840构建您的5V 降压。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    感谢您的快速响应。

    关于  TPS2378、我有以下疑问:

    1. CAN TPS2378用于 10GBase-T 应用、IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3at 标准的区别与连接数据速率无关。  
    2. 您推荐任何 TI 的 EVK 作为此应用的 PSE 器件(凭借10GBASE-T 支持)吗?
    3. 为符合 IEEE 标准、是否需要隔离式电源解决方案。

    此致、

    克里希纳牧师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pream:

    感谢您的答复

    1. PoE 芯片不会影响数据的速度。 功率和数据会通过数据变压器进行分割/合并、PoE 芯片只与功率有关。

    2. TPS23861可被视为 PSE。 但 PoE 与数据速度无关、因此我不确定它是否支持10GBASE-T 它使用 JK0-0177NL 作为 10/100/1000 Base-T 的端子

    EVM 在 www.ti.com/.../TPS23861EVM-612中

    3.  是的,一般需要隔离

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    您是否会 针对推荐任何采用 TPS2378的隔离式 PD 解决方案 5V/3A .

    此致、

    克里希纳牧师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pream:

    您可以考虑使用 TPS23731、即集成了 PWM 的 PD (单芯片解决方案)。

    TPS23731EVM-095 (https://www.ti.com/tool/TPS23731EVM-095)是5V/5A 输出隔离型反激式器件。

    TPS2378需要外部 PWM (双芯片解决方案)。 您可以将 LM51561添加为反激式 CTL。

    此致、

    Diang