This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:无法在 LED 驱动器上达到每通道的最大电流

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493943/tlc59116-q1-unable-to-reach-max-current-per-channel-on-led-driver

器件型号:TLC59116-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TLC59116

工具与软件:

Heya 在那里、

我最近使用制造的 PCB 通过一些 LED 来测试 TLC59116、包括将其推高至最大功率(每通道120mA 电流)以尝试通过将我选择的16个 LED 连接到 TLC59116来推动2000流明。

将 REXT 设置为适当的值来为每个通道灌入120mA 后、我可以确认、我能够仅通过任一通道上的一个 LED 来灌入120mA、 但是当我开始打开控制器上的更多通道时、我打开的120mA 越多、每个 LED 的电流越低、在完全倾斜时、我只能从电源消耗总800mA、这意味着每个通道只消耗50mA、下降幅度大于50%、因此不能忽略不计。

我要使用的 LED 是 Cree JB3030CWT-F-H50EA0000-NZ000001、我的电源电压为3.3V。

我想把电源提高到5伏,但很少回报,我不记得数字,但我不认为我设法推任何超过1A 的总,所以63mA 每一个通道.

我的实验室电源能够提供高达3.2A 的电流、在这一点上不存在限制、我甚至尝试过使用大电容器组构建线性稳压器、但没有改善。

这是我第一次对这样的120mA 驱动器芯片感到困惑、因此我要么完全误解了数据表、要么在这里进行了更微妙的操作、对于为什么所有 LED 都开启时我没有达到 LED /通道电流、我非常感激。

此致

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    如果您 为单通道和16通道应用120mA、您可以测量 VLED 和 VOUT 电压吗?

    如果对于1通道、可达到120mA、而16通道则无法达到;更像是 VLED 或 ILIM 不足。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    我将完成测量、无论是今天下午、还是下周某个时间、当我找到时间时。

    只需确认 VLED 是我连接 LED 的电压总线、VOUT 是该 LED 的 IC 引脚上的电压?

    此致

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    正确。  

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚测量并注意到 VOUT 只有大约500mV、VLED 的轻微增加解决了这个问题、现在我能够灌入 VLED/ch. 120mA

    感谢您的帮助!

    此致、

    Hector